This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1949:延长峰值脉冲时间周期

Guru**** 2647625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1949, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806610/lm1949-extending-peak-pulse-time-period

器件型号:LM1949
主题中讨论的其他器件: DRV110

我要求特定的喷油器将峰值电流驱动保持在3A 并保持2ms、然后下降至0.75A 的保持电流水平。

从我从数据表中可以看出、LM1949硬接通 Q1、直到检测端子上的电压达到385mV、然后下降到1/4保持电流;这是对的吗?

是否有某种方法可以通过使用 RC 时间延迟延迟将 Rs 电压延迟到检测端子来延长峰值脉冲的长度?  当我想到这一点时、我担心喷油器消耗的电流在2ms 内不受控制、并且可能会使喷油器过驱。  这也意味着调节延迟至保持电流、但这将是一个较小的问题。

请提供任何帮助和建议。

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    LM1949确实会硬接通 Q1、直到在检测端子上观察到~385mV、然后达到1/4保持电流。

    在检测路径中添加 RC 延迟可能会对内部阈值产生负面影响。

    您是否已将 DRV110视为替代产品?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、

    谢谢、DRV110看起来是一个很好的候选器件。 数据表未专门讨论其作为注入器驱动器的用途、但看起来、如果使用0.1欧姆的 Rsense 和合适的驱动器 MOSFET、则可以满足这一要求。 您能否确认:

    a:0.1欧姆的 Rsense 可提供3.0安培的 Ipeak
    B.使用反映每个注入器脉冲开始和长度的脉冲驱动 EN 引脚是如何驱动它的

    是否有任何应用手册展示了与我的职位类似的 DRV110?

    我已经从 DigiKey 订购了一些器件来试用。

    谢谢、

    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    我们将联系 DRV110专家以获取建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    DRV110峰值时间由外部电容 C (Keep)控制。

    请在 以下位置使用 DRV110参数选择器:  

    http://www.ti.com/lit/zip/SLIC024?jktype=tools_software

    对于您的初始条件:峰值时间=2ms C (keep)应该为0.02uF。 增大电容将增加峰值时间。

    该时间由外部 C (Keep)设置、即为外部电容器充电的1uA 电流

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家、我会尝试一下。

    TED