您好!
我希望获得有关直流/直流应用的建议、如下所示:
VIN =来自6S1P 电池输入的 VBAT
VOUT = 24V、最大1A
我可以找到多个候选项。 但是、我希望获得经济高效且适合我们应用的解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的推荐。
但是、当我在 WEBENCH 设计中心搜索组件时、不推荐使用 TPS55340。
搜索条件
输入直流5V-30V
输出电压为24V、电流为1A
温度30C
结果如 LM25188/LM5118/LM34936-LM5176所示。
当我看到 EVM 文档时、它只接受6V 至18V 的 VIN。
当我尝试遵循 DS 中的详细设计过程时、webench 交互式预览不显示满足此要求的解决方案。
我想知道当 VIN 从6-18V 更改为20-26V 时、电路有何差异
实际上、VIN 计划使用6S1P 电池电压。
VBAT 将在20V 至26.1V 之间变化
我可以使用 TPS55340 EVM 套件测试我们的应用吗?
在回顾 TPS55340 EVM 期间、我找到了与 VIN 电压和 IOUT 相关的问题和答案。
http://www.ti.com/tool/TPS55340EVM-017
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/796838/2947865#2947865?jktype=e2e
Junghwa