This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 6S1P 电池输入至24V 输出@1A 直流/直流的应用建议

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806327/application-recommendation-of-6s1p-battery-input-to-24vout-1a-dc-dc

主题中讨论的其他器件:TPS55340LM5176LM5118LM34936

您好!

我希望获得有关直流/直流应用的建议、如下所示:

VIN =来自6S1P 电池输入的 VBAT

VOUT = 24V、最大1A

我可以找到多个候选项。 但是、我希望获得经济高效且适合我们应用的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    您的最大输入电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VMAX 为30V。

    Junghwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 TPS55340 SEPIC 转换器。 请查看 slvu742a。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的推荐。

    但是、当我在 WEBENCH 设计中心搜索组件时、不推荐使用 TPS55340。

    搜索条件

    输入直流5V-30V

    输出电压为24V、电流为1A

    温度30C

    结果如 LM25188/LM5118/LM34936-LM5176所示。

    当我看到 EVM 文档时、它只接受6V 至18V 的 VIN。  

    当我尝试遵循 DS 中的详细设计过程时、webench 交互式预览不显示满足此要求的解决方案。

    https://webench.ti.com/wb5/WBTablet/PartDesigner/quickview.jsp?base_pn=TPS55340&origin=ODS&litsection=application

    我想知道当 VIN 从6-18V 更改为20-26V 时、电路有何差异

    实际上、VIN 计划使用6S1P 电池电压。

    VBAT 将在20V 至26.1V 之间变化  

    我可以使用 TPS55340 EVM 套件测试我们的应用吗?

    在回顾 TPS55340 EVM 期间、我找到了与 VIN 电压和 IOUT 相关的问题和答案。  

     http://www.ti.com/tool/TPS55340EVM-017

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/796838/2947865#2947865?jktype=e2e

    Junghwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    TPS55340支持32V 输入电压、Webench 仅显示升压解决方案。 它不显示 Speic 解决方案。 这就是您找不到它的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我明白了。 然后、我可以将 TPS55340用于我的应用。
    我是否知道如何测试具有20-26.1V 输入至24V 输出的 SEPIC EVM 套件?
    根据 slvu742a 用户指南、EVM 具有6V 至18V 的输入电压范围。
    我也找不到与 DS 不同的电压输入范围有关的任何值变化信息。
    在将 TPS55340应用于我的应用之前、我想使用 EVM 套件检查组件的基本性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您只需更改上侧分压电阻器、请将其更改为187k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我从您的网站上通过 TPS55340_SEPIC_CALCTOOL_v1p1.xls 检查该值时、它会显示不同的结果。

    Rsh 不会随 VIN 和 VOUT 的变化而变化。

    您似乎需要将 G107单元格值从绝对数86600修改为"=F106"。

    请查看 TPS55340_SEPIC_CALCTOOL_v1p1.xls 并进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您说得对、我们稍后会更新它!