This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:滞后模式的条件

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804383/lm2611-condition-for-hysteretic-mode

器件型号:LM2611

请告诉我以下关于迟滞模式功能的两点;

①Condition μ s 进入滞后模式

例如、电感器纹波电流达到0A 或达到最短导通时间等

②Spec μ s、以实现最短导通时间

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    未指定滞后模式的边界。 如果您为我们提供了特定的运行条件、我们可以对其进行测量。
    2。 未指定最小占空比、仅指定最大值(约0.9)。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Milos-San

    感谢您的回复、
    请参阅以下操作条件;
    ・5Vin⇒-5Vout / Iout:175mA
    ・μ H 电感:22μH×2.
    ・Cin 和 Cout:22μF μ F
    ・Ccuk:1μF μ s
    ・CFF:1000pF

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    在这些条件下(Vin=5V、Vout=-5V)、稳压器将在 Iout<40mA 时进入脉冲跳跃模式、在 Iout=175mA 时、它将以常规 PWM 模式运行。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Milos-San

    很抱歉我的回复延迟、
    请允许我确认以下两点:

    Δ I Iout<40mA ①Is 电感器电流达到0A?
    (根据数据表公式、我的计算值也约为40mA。)
    ②Is 滞后模式与脉冲跳跃模式相同?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    1.是的、当电感电流达到零时、器件转换为脉冲跳跃模式(而不是断续导通模式)。
    2.在本例中,是的。 通常、滞环模式与脉冲跳跃模式不同。 在这里、磁滞模式意味着输出电压在两个设定值之间反弹、而它的工作方式是使用脉冲跳跃。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果有其他内容、请重新发布、或打开新主题。

    此致、

    Julian