This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:Vian 接地短路

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805164/tps63020-vian-is-short-to-ground

器件型号:TPS63020

您好、先生、

我有一位客户使用了 TPS63020、详细应用如下所示、他们发现一个器件 Vian 引脚对地短路。

输入电压:3V

输出:3.6V

输出电流:100mA、当 MT2503 (基带 IC)以700us 的速度传输时、它将输出1.6A 峰值电流。

请参考下面的原理图、并提供有关导致此问题的原因的建议。

谢谢。
详细信息请参阅 以下原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    在器件位于电路板上或器件被移除时、是否观察到 VINA 到 GND 短路? 您能否确认这不是制造/焊接问题、例如更换器件?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、
    它们移除了该器件以测量 VINA 阻抗,并替换了良好的 IC,它可以照常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    那么、在更换 IC 后、电路现在可以正常工作了吗?

    如果此问题不再出现、则第一个器件可能在组装过程中损坏。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、客户想知道、此 IC 的 Vian 引脚损坏的根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    很难说出仅基于一个故障单元的根本原因。 它可能是输入电源上的过压、也可能是在组装过程中损坏的部件。

    故障装置是否正常工作、然后出现故障、或者根本不工作?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    如果需要、请将器件提交至质量分析。 按照以下说明操作: http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html 

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果有任何其他内容、请发布或重新打开新主题帖。

    此致、

    Julian