This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:用作 TEC 驱动器时的灌电流路径

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805751/tps63020-sink-current-path-when-used-as-tec-driver

器件型号:TPS63020

查看适用于 TPS63020升压/降压转换器的 SLVA677低功耗 TEC 驱动器应用手册、

但这可能是一个非常愚蠢的问题

使用升压输出时、我不确定灌电流路径

VIN 稳压器无法灌入电流,因此 它是否通过稳压器输入开关返回?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    当稳压器在升压模式下运行时、稳压器的输出为拉电流。  Ω 两种情况、假设 TEC 电阻为1k Ω、 稳压器效率为100%。 希望这能使当前路径更加清晰。



    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有趣的是、我本来不会考虑降压模式下 VIN 端子输出的.66A……
    这可能会让我更加困惑:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    同步降压转换器是双向的。 当吸收输出电流时、从输出端到输入端、它的作用与同步升压转换器相同。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您需要进一步的支持、请发布或打开一个新主题。

    此致、

    Julian