This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:2天前没有人回答我的问题,CLA PID 输出问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801280/ucd3138-no-one-answer-me-since-2-days-ago-questions-of-cla-pid-output

器件型号:UCD3138

您好,

如果 YN 很有价值并且 Yn 蛤蜊高设置了94%、则没有 DPWM 输出、我可以在哪里检查代码中是否有错误?

你能给我一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定 YN 的价值是什么。 就建议而言、有一个长链事件、需要配置大量寄存器来设置从 EADC 输入到 DPWM 输出的整个环路。 我建议按照 您在 training.ti.com/ucd3138-digital-power-training-series 上的培训实验室中找到的顺序进行操作。 我们在培训中通常在实践中所做的是、首先在开环模式下使用 DPWM、然后在开环模式下设置滤波器-通过使用 CPU 样本强制输入误差来控制滤波器输出、 在这项工作完成后、我们启用滤波器输入。 这还将引导您完成需要为简单降压设置的所有位。 除了最后一个步骤之外、所有这些步骤都可以在开环板上完成、因此如果发生故障、FET 不会受到威胁。

    在操作系统中、关闭 DPWM 通常是意外的、也可能是处理不当的故障。

    如果您可以告诉我您使用的拓扑、我可能会提供更具体的建议。 此外、了解 DPWM 输出是否在某些条件下运行、而不在其他条件下运行、也会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经有很长一段时间没有响应、因此我要将其标记为已解决并将其关闭