This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22920:TPS22920

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805896/tps22920-tps22920

器件型号:TPS22920

我们尝试使用 TPS22920负载开关(也尝试了具有相同结果的 TP22970)来限制流入 SFP+模块的浪涌电流。 当模块首次插入通电的主板(开关)时、会产生多安培尖峰。 EN 引脚被上拉至与负载开关控制的输入电压(3.3V)相同的电压。 在开启延迟(大约1.5ms)之后、我们看到模块实际上正在将浪涌电流控制在大约300mA、这是预期的值。

SFP+模块内部的容性负载为84uF (陶瓷电容器)。

在初始插入期间、功率 FET 晶体管似乎无法控制地导通50us、然后关断、在1.5ms 的导通延迟后、它会第二次导通(在控制浪涌电流时按预期)。

数据表中的示波器捕获均未显示 VIN 从低电平转换为高电平时的行为。 显示的唯一捕捉是当 VIN 已经为高电平时、von 到 VOUT 的捕捉。

这是否是这些负载开关的预期行为? 我们是否应该查看不同的热插拔设备?

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    感谢您与 E2E 联系!

    您是否有任何显示此行为的示波器快照? 您能否详细说明一下什么是下游负载条件?

    当最初施加 VIN 时、似乎有一些耦合通过功率 FET。 我想查看示波器截图、看看我们是否可以在此处找到潜在的解决方案。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    我想跟进此主题、您是否能够解决此问题?

    谢谢、

    Arthur