This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:UCD3138突发模式 PWM 禁用配置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805752/ucd3138064-ucd3138-burst-mode-pwms-disabling-configuration

器件型号:UCD3138064

您好!

使用突发模式时、如果滤波器输出低于阈值、则会禁用转换器全桥的所有 PWM 信号。

是否可以配置突发模式以仅禁用我在突发模式期间决定的 PWM 信号? (例如、仅高侧 MOSFET 的信号)。

谢谢、

Marc Ferrer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    突发模式同时禁用 DPWMxA 和 DPWMxB。 如果您仅使用 DPWMA 控制高侧、则可以执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的案例中、DPWM1A 用于高侧、DPWM2A 用于低侧。 那么、这是不可能的?

    如果 (1A 和2A)都用于高侧、如何实现?

    此致、

    MARC.F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marc、

    如果 DPWM 由突发模式控制。 DPWMA/B 将同时打开或关闭。 我的意思是、您可以使用一个模块中的一个通道、以便单独控制每个 DPWM、而不是一对。 但可用的最大 DPWM 是4个通道。

    此致、
    肖恩