This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:UCC28722

Guru**** 2543770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722, PMP10344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804682/ucc28722-ucc28722

器件型号:UCC28722
主题中讨论的其他器件: PMP10344

你(们)好。

我使用的是 SLAU721A 指南、将 UCC28722用于具有三相输入的能量计应用。

SLAU721A 的元件值与输入的差值相同、而不是单相、而是三相桥式整流器

我的问题是 IC 在正常上电时损坏、我已经检查了各种引脚上的电阻、然后它显示基极驱动引脚即 UCC28722的引脚3对地短路或短路

有时是 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rishabh

    您是否参阅此应用手册 www.ti.com/.../slua721a.pdf

    在启动过程中会出现某种情况、这会损坏 UCC28722。 我们建议您更换出现故障的组件、并尝试使用较低的输入电压启动您的设计。 仔细测量 VDD 和输入端的电压、以确保未超过元件的额定电压。

    如果您无法让设计启动而不发生故障、我们建议您使用我们的 PSpice 模型 www.ti.com/.../slum466 来仿真设计、以验证是否存在导致故障的过压或浪涌。

    我们还建议您验证您设计的三相整流器是否正确、请使用 PMP10344作为如何配置三相桥式整流器的示例。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eric 先生的回复。

    您是对的、我参考的是 TI 针对 UCC22728的 SLAU721A。

    其次,我已经根据 PM10344验证了我的三相输入。唯一参考 PM10344设计的偏差是,我没有在桥式整流器的-ve 中使用 GND 电感器( L4 ),即 PGND

    另外、C3、R2、R12未使用、

    L4、C3 (0.01mfd / 1000 V)是必需的。 电感器上电阻器的作用不清楚,请详细说明。
    我是否可以在30V 的 VDD 引脚处连接任何齐纳二极管、以防止加电损坏、如果是、则建议进行连接、因为 SLAU721A 引脚编号为 5 IE GND 未连接到电路接地。

    我还检查了故障 IC 的电阻,这些电阻显示基座驱动器(UCC22728的引脚3) BJT 与 VDD 或 GND 之间短路,或某个时间与引脚1之间短路。

    如果其上电电压问题,则 BJT 驱动器(PIN 3)为何会受到影响。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rishabh

    PMP10344中的 L4和 C3是输入 EMI 滤波器的一部分。

    我建议确认 BJT FET 是否也发生了故障。 可能会发生的情况是 BJT 发生故障、这会导致对 UCC28722施加电压过载。 在这种情况下、我建议您增大 BJT 的额定电压或增大缓冲器以减小电压过冲。 启动期间可能会出现电压尖峰、从而导致故障。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric 先生

    BJT 不会发生故障、UCC28722  会造成损坏、并且由于电感器是 EMI 滤波器的一部分、我认为它不会帮助消除输入浪涌(如果有)。

    其次、我要求 VDD 处的齐纳二极管防止过冲、它是否支持并根据 SLAU721A 将 PIN5 IE GND 连接到反激式电感器是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rishabh

    如果我理解正确、您将在启动设计时使用 UCC28722观察到从 DRV 到 VDD 或 DRV 到 GND 短路的故障、电源 BJT 不会失败。

    在应用修复之前、我们建议进行进一步的测量、以确定导致故障的原因。 根据您描述的故障、其中一个 UCC28722引脚上的电压可能超过绝对最大值或绝对最小值 我们建议您在启动期间测量电压。 如果有的话、最好添加钳位。

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric 先生、

    IC 的故障情况并非总是如此、否则我早就应该这么做了。

    它在200次尝试中的1次尝试中发生、或者在5次采样中的任何1次完全没有发生。

    它的随机性质。 因此、我请求您帮助我了解您认为敏感引脚的钳位。

    或一些缓冲器调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishabh

    如果超过 UCC28722的绝对最大额定值、器件不会立即发生故障。  绝对最大值意味着、一旦超出最大值、TI 将不再保证器件将按数据表中的规定运行。  可能会发生的情况是、器件可能会按预期运行、将运行更改为不需要的条件、或者灾难性地失败、不再运行。  超过绝对最大值后、TI 不会指定任何操作。

    您需要测量在启动和运行期间施加到 UCC28722的电压、以查看是否超出了任何绝对最大限制。  如果您发现它们超出范围、则需要修改设计以防止这种情况发生。

    此致、

    Eric