请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54233 您好、支持团队
TPS54233不会在 IE 和 Chrome 浏览器中同时使用 WEBENCH 设计、请看一下
BTW、我是否可以帮您计算波特图并提供以下两个条件的图表:
输入12-18V
输出3.3V
电流1A
条件1
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.