This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54233:TPS54233 WEBENCH 设计

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806367/tps54233-tps54233-webench-design

器件型号:TPS54233

您好、支持团队  

TPS54233不会在 IE 和 Chrome 浏览器中同时使用 WEBENCH 设计、请看一下  

BTW、我是否可以帮您计算波特图并提供以下两个条件的图表:  

输入12-18V  

输出3.3V

电流1A

条件1

  条件2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请先进入产品文件夹、然后使用 Webench、它就可以工作了。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否能够像上述条件一样进行仿真?
    即使是 EVM 值、Webench 也不会在上述条件下运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经在电话上讨论过、还有其他问题吗?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、
    我们能够创建 TPS54233的设计。 请尝试从产品页面创建它们吗? 请告诉我这是否有帮助。
    产品页面: www.ti.com/.../TPS54233

    平均而言、我已经在 Webench 上为共享的输入条件创建了设计。 请在下面找到它们。

    输入:VIN= 12-18、VOUT=3.3 IOUT=1
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    输入:VIN= 8-18、VOUT=3.3 IOUT=2
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、
    我们早就没听到您的声音。 假设上述解决方案已解决您的问题、我们将关闭此帖子。 如果您有任何疑问、请打开新帖子。

    此致、

    Bhushan