This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:TPS40210 SEPIC 设计

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806447/tps40210-q1-tps40210-sepic-design

器件型号:TPS40210-Q1

您好、先生、

我是否知道 TPS40210-Q1的设计如下所示? Webench 可以在这种情况下创建设计基础

5~20V 输入电压15V 输出电压@2A SEPIC

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    感谢您考虑使用 TPS40210-Q1。 该器件应该能够支持您的应用、但 Webench 的 SEPIC 模型选择的耦合电感器有限。 如果您将负载电流减小到1.9A、它将生成一个模型。 然后、您可以将其用作起始点、并进行一些微调以获得2A 负载。 同时、我将把您的问题转交给我们的 Wenbench专家、看看 Webench 功能是否可以扩展。


    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们已修复了有关 TPS40210-Q1设计创建的问题(对于 Vin =5-20 Vout =18、Iout=2)。 该修复程序将在下周末在 TI.com 上提供。 同时、我已根据您的输入条件创建了设计、并为您打印了报告(附件如下)。 请告诉我这是否有帮助。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign6582.pdf  

    此致、

    Bhushan