This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:TPS40200 -关于 MOSFET 源极和栅极之间的齐纳二极管

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803396/tps40200-tps40200---about-zener-diode-between-source-and-gate-of-mosfet

器件型号:TPS40200

大家好、

 

我们想知道齐纳二极管在 MOSFET 的源极和栅极之间的作用。

*请参阅数据表图31的 D1。

 

----

[第1季度]

我们了解齐纳二极管可保护6引脚(DRV)形成过压。

我的理解是否正确?

如果没有、您能告诉我们这个角色吗?

----

 

[第2季度]

如果我们不使用齐纳二极管(无连接),则6针(DRV)是否会发生故障?

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

 

[我们的条件。]

输入电压为24V

输出电压为5V

输出电流待定

 

数据表的图31具有齐纳二极管,但 EVM-002的图1没有齐纳二极管。

因此、我们了解齐纳二极管是可选的。

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、

    我已经与产品专家讨论了您的问题。 您的理解是正确的、但不会像 EVM 中所示那样担心不使用齐纳二极管。 您可以在没有齐纳二极管的情况下继续进行设计。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我还有其他问题。

     

    您在图31 (8V 至12V 输入、2.5A 输出时3.3V 至5.0V)使用的是 BZX84C12T (二极管、齐纳二极管、12V、350mW)。

    您能否告诉我们在“24V 输入5.0V 输出待定输出电流”时的推荐器件?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

    您能告诉我这件事的进展吗?

    我期待您的回复。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaro-San、

    我想与您澄清一下。 您是指齐纳二极管 D1还是 D2?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

    感谢你的答复。

    我想知道图31中的 D1。

    我知道建议使用的二极管是 BZX84C12T。

    如果您有任何通信设备、请告诉我们吗?

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的澄清。

    您可以查看24V 版本: www.diodes.com/.../BZX84C24T

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

     

    感谢您提供信息。

    VIN=24V 是否需要24V 版本的齐纳二极管?

     

    我知道齐纳电压为12V、即使 VIN = 24V 也是如此。

    由于图31的 VIN 为“8V 至16V”,但齐纳电压为12V。

    我的理解是否正确?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaro-San、

    您将需要使用24V 二极管、因为这明显高于12V。  但同样、该二极管也不是必需的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru