This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:适用于 CoC V5 2级的 AC/DC 160W UCC28056 + UCC25630x

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC256301, UCC256303, UCC256302, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805765/ucc28056-ac-dc-160w-ucc28056-ucc25630x-for-coc-v5-tier-2

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: TIDA-010038UCC256301UCC256303UCC256302UCC256304

我的 CTMR ASK AC90-264至 DC12V 160W 条件、

选择 UCC28056 + UCC25630x 可以满足 CoC V5 2级要求?

B/R James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来不错。 您能看一下 TIDA-010038吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处需要注意的是、如果需要满足150mW 的待机功耗要求、这将是一项挑战。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但每种规格都能满足 CoC V5第2级!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我回答说他们可以满足 CoC 要求、但面临待机功耗的挑战。 它说有助于实现对 CoC 的合规性、这意味着如果您进行了正确的设计、这是可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28056 + UCC256301/2/3/4对于 CoC V5 2级规格和 PFC+PWM+SR 解决方案最小待机功耗主动脉、哪一个是最佳选择? @AC115V/AC230V

    B/R James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 UCC256302和 UCC256303之间进行选择。 与01和04相比、这两个器件可提供稍低的待机功耗、X 电容器放电可能具有稍高的待机功耗。 请针对您的特定应用使用以下选择指南。

    www.google.com/url
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪个品牌/器件型号放电 x 电容器可用于降低待机功耗?

    B/R James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC256301和 UCC256304。

    您可以通过以下链接在这四个工具中找到选择指南: www.google.com/url
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    CTMR 还询问:

    请帮助解释“PFC 在待机模式下关闭”? 以及如何关闭 PFC?

    UCC256304 LLC 在 PFC 之前打开的优势是什么? 不支持 PFC 设计?

    UCC256304 LLC 启动阈值120V 优势是什么?

    b 苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28056将在轻负载时突发。 如果需要在轻负载时关闭 PFC、则需要外部电路(欠压)。

    UCC256304需要首先打开以偏置 UCC28056。 UCC256304在前端没有 PFC 的情况下可以工作、但 LLC 拓扑不适合具有宽输入的应用。

    120V 通常对应于85VAC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    是否可以在 VAC 230V 无 PFC 条件下使用 UCC256304?

    b 苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该可以。 请注意、LLC 转换器的输入电压变化不大、因此可实现非常好的性能。