This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24314A:IC 损坏时发生什么情况和#39

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24314A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806509/bq24314a-what-s-happen-when-ic-damage

器件型号:BQ24314A

您好、先生、

我的客户有以下问题、

输入电压为30V 且电流限值设置为1A 时。 输出使用 的电子负载 设置1A 保持0.5H、IC 会发生什么情况? 关闭或者....?

2.添加 Vin 表 30、31、32...V 时、单元 Vin 引脚损坏、此时(引脚1) 状态为短路或开路、其他引脚损坏?

当使用项目2损坏 IC 使用输入5V/1A 时、BQ24314A 将会发生 IC 高温导致 IC 烧毁?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据故障模式、您可以选择短路或开路。

    1.在 V > 30V 时、您将使电路开路、但如果内部 FET 发生熔断、则可能会短路、从而损坏电路
    它可能会在极高的电压下短路。 在 HBM 模式下、引脚可承受2kV 瞬态电压、但电压不能达到 absmax
    3.是的,IC 可能会烧坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的反馈、但我们的客户有一些问题反馈、如下所示。

    1.在 V > 30V 时、您将使电路开路、但如果内部 FET 发生熔断、则可能会短路、从而损坏电路

    -->如果输入电流>2A,BQ24314A 是否会有与第1点相同的现象?>>

    3.是的,IC 可能会烧坏。

    a)假设 IC 因恒定电压大于 absmax 值而烧坏或损坏、BQ24314A 温度是否会继续升高? 如果是、最高温度将是多少 ?  当大于绝对最大值的恒定电压仍然施加到 BQ24314A 时、温度会继续升高还是保持不变?

     

    b)假设 IC 因 输入电流>2A 而烧坏、BQ24314A 温度是否会继续升高? 如果是、最高温度将是多少 ?  当 BQ24314A 仍应用大于2A 的输入电流时、温度会继续升高还是保持不变?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、绝对最大值为2A。 此外、IC 会过热、从而导致热降级。

    3A。 是的、如果 FET 碳化(烧坏)、温度会升高、很遗憾、我无法告诉您最高温度。 高于绝对最大电压时、如果器件发生热失控、则可能会发热。 如果不是、则取决于电池组的最大功耗。

    3b. 是的、具体取决于热失控和封装热参数。