This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220不会像您预期的那样关闭、它会在不到一年的时间内耗尽电池!!!!! 不存在良好的替换

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS61073, TPS61071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806593/tlv61220-tlv61220-doesn-t-turn-off-as-you-expect-it-drains-the-battery-in-less-than-a-year-not-exist-a-good-replacement

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件: TPS61073TPS61071

在本例中、由于 VI 范围(我们需要在输入电压为0.7V 之前工作)、替代 TLV61220的替代方案 TPS61073不能令人满意、也不能因为电流能力较低。

我们是否可以在输出电压上使用由 EN 信号(作为 TLV)驱动的 MOSFET 来关闭输出电流?

您建议采用哪种配置?

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我今天不在办公室。 下周一、我将回来。

    您是否可以为我分享更多详细信息? 例如输入电压范围、输出电压目标和负载条件。
    此外、请告诉我们您还需要哪些其他功能。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS61071可在低至0.9V 的电压下工作。 你认为没关系吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    很抱歉让你久等了。 是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我关闭了该主题、因为我认为您已经解决了该问题。 如果没有、只需在下面回复即可。