This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145EVM-HD-20A:尝试将 LM5145-EVM 非隔离式转换器转换为 Fly Buck

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5161, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803984/lm5145evm-hd-20a-trying-to-convert-lm5145-evm-non-isolated-converter-to-fly-buck

器件型号:LM5145EVM-HD-20A
主题中讨论的其他器件:LM5145LM5161LM5160

您好!

我尝试将 LM5145-EVM 转换为 Fly Buck 转换器。 我用环形线圈替换了它的电感器。 我在未加载初级侧的情况下测量了次级侧的效率、但结果不好、介于60%至70%之间。 这是因为我的环状环具有单圈并且会导致大量磁芯损耗吗?

我在次级侧使用了二极管进行整流。 我想通过使用来自 LM5145的低侧栅极驱动脉冲并使用小型变压器将其与初级侧隔离来驱动次级侧的 MOSFET。 好主意吗?

有什么建议吗?

此致、                                                                                                                             

Nayana Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nayana、您好!

    LM5145通常不适合采用 Fly-Buck 配置运行。 通常、Fly-Buck 需要负电流限制和电流限制关断计时器。

    请考虑使用 LM5160和 LM5161转换器来实现 Fly-Buck。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的建议。

    通常情况下、使用环状环进行单圈旋转会导致大量磁芯损耗、还是正常工作?

    谢谢、此致、

    Nayana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nayana、您好!

    传统的电感器可能会提供更高的效率和更可预测的性能。 我怀疑您在单圈实现中会获得足够的电感。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim!!