This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54627:EN 最大值/典型值/最小值数据

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806542/tps54627-en-max-typ-min-data

器件型号:TPS54627

大家好、

我的客户 要求提供 EN 阈值的详细最大、典型、最小数据。 导致最大值和最小值之间差异的原因是什么? 温度或器件 多样性? 如果是温度、我们能否提供 EN 阈值与温度曲线间的关系? 谢谢。

BR、

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    是的、温度 和设备多样性都起着重要作用、我们将与 TE 团队一起检查曲线/数据。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    当 Vin=12V 时、随着 温度从-40C 变为150C、高 EN 阈值从1.2V 变为1.07V。 它确实会随温度和器件 多样性而变化、但我们没有曲线。 此外 、阈值也会随着 Vin 的上升而上升。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、

    感谢您的支持。

    Rory