主题中讨论的其他器件:BQ2472
电池的工作温度为0~45°C
我的 电池组供应商建议我设置 UTC -5度 ℃和 T1 0 ℃;OTC 50 ℃和 T4 45 ℃
正确吗? (在 UTC 和 OTC 上、它已经超过了细胞的规格)
℃我将 T1 0℃& T4设置为45℃、是否允许在温度为0℃或45时充电?
(我 ℃CellTemp 报告45 μ s、但充电功能仍然工作。)
2.我的系统是带有 x86平台的表单,建议使用哪种固件版本?
如果我使用 R1版本、 是否会发生任何错误?
3. 充电 IC 的典型预充电电流为500mA,BQ24725
如果我将预充电设置为200mA、电流将 会降至200mA
4. 我在充电 IC BQ24725中看不到任何有关维护充电电流的信息
充电 IC 能否 识别并运行它?