This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:bq2472和 bq40z50之间的高级充电算法设置

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803956/bq40z50-advanced-charge-algorithm-setting-between-bq2472-and-bq40z50

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ2472

电池的工作温度为0~45°C

  我的 电池组供应商建议我设置 UTC -5度 ℃和 T1 0 ℃;OTC 50 ℃和 T4 45 ℃

  正确吗? (在 UTC 和 OTC 上、它已经超过了细胞的规格)

       ℃我将 T1 0℃& T4设置为45℃、是否允许在温度为0℃或45时充电?

   (我   ℃CellTemp 报告45 μ s、但充电功能仍然工作。)

2.我的系统是带有 x86平台的表单,建议使用哪种固件版本?

    如果我使用 R1版本、  是否会发生任何错误?

      

3. 充电 IC 的典型预充电电流为500mA,BQ24725

       如果我将预充电设置为200mA、电流将 会降至200mA

4. 我在充电 IC BQ24725中看不到任何有关维护充电电流的信息

     充电 IC 能否 识别并运行它?   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hilary

    -器件的 TRM 具有有关设置这些温度比的详细说明
    请使用 R3版本
    这由充电器和电池决定
    -如果从电量监测计读取、则可以使用。 不过、监测计不会控制充电器


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx:

    感谢您的回复。

    2.我知道 bq2472是2级智能充电器。  设置 bq40z50中的[BCast]位 将使能向 bq24725广播充电电压和电流 、从而满足2级充电要求。

    我  想使用 JEITA 曲线来监控电池温度并相应地降低充电电流和充电电压。

    1. 您是否知道  为什么我将 T4设置为45 ℃、    当电池温度 高达45℃时、充电仍然不会停止?

    2.如果我想让充电温度范围在0 ~45℃内、我设置了什么值? t1=0 t1=45?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JEITA 有迟滞。 您需要高于45C 才能触发阈值。 请检查您监控的热敏电阻是否有温度。 您需要使用电池温度热敏电阻进行计算。
    2.正确。 T1为下端、T4为上限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx:
    我真的想在我的电池中使用 R3或 R2.11固件版本、但很难推送电池支持器来使用它。
    他们总是告诉我这一点。
    他们在 R3和 R2.11版本上没有经验。 R1稳定且未发现故障。
    目前为止、仅有少数管道使用 R2.11、没有产品使用 R3进入大规模生产。
    TI 的供应商(代理商) Fruremore 还建议他们在电感产品中使用 R1。

    如果电池支持器将 R1 verion 芯片设计为电池、仍建议使用 R3吗?

    如果 TI 确实推荐 R3或 R2.11、是否可以促使 TI 的供应商或电池供应商使用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们无法控制您的供应商决定使用的内容。 我们建议您选择要使用的固件。