This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:不进入降压模式

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805857/lm5170-q1-not-going-into-buck-mode

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我有一个原型板、它附带4个 LM5170控制器、用于将4个独立源调节到一个可拉出和灌入电流的公共总线上。 我总共有7块电路板、7块电路板中的3块电路板上的一个转换器出现了问题。 当 DIR 引脚设置为高电平时、一个转换器似乎不想进入降压模式。 我在转换期间观察到 SS 引脚、我看到它循环低电平并充电。 当我示波 FET 时、由于某种原因、它们仍在升压模式下循环。 其他转换器似乎响应正确、我可以告诉他们构建的都是相同的。 当我检查 ISET 引脚时、它被命令为与正常工作的转换器相同的电压。 我已验证 DIR 引脚是否设置为高电平、3.3V。 转换器在升压方向上似乎工作正常。

我注意到的另一件事似乎不正确、可能会指出我所做的错误。 相对于 LV 电流的 IOUT 电流将从升压模式转换为降压模式。 升压模式似乎跟踪 LV 电流的预期值、但降压模式在功能转换器上的读数明显更高。 我看到 IOUT 信号发生了变化、但 ISET 信号仍然控制与我预期的相同的 LV 电流。  

我想象的是、布局或器件中可能有一些位于阈值边缘的东西、但我不知道要查看什么来确定它可能是什么。 遗憾的是、该设计与我的客户签订了 NDA、因此我无法共享原理图或布局。 如果我能得到转换器忽略可查看的 DIR 命令的任何原因、我会非常感激。

有关设置的其他注意事项:

VHigh:24V-32V

低电平:12V-16.5V

开关频率:150kHz -设置和相位由微控制器控制

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您使用 Lm5170进行设计、很遗憾听到了相关问题。 由于设计中的4倍 Lm5170、电路非常复杂、您所描述的内容无法为我提供足够的线索。 我知道您无法在 E2E 网站的此处发布原理图。 是否可以通过专用消息系统(PMS)共享原理图? 或者、您是否能够在您所在地区找到本地 TI FAE、让我与他一起调试您的电路?

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试向您发送私人消息、但系统未将您的姓名解析为联系人。 我给您发送了一封订阅电子邮件??? 这意味着什么。 只要我能够直接与您联系、我就可以向您发送 LM5170的原理图。 所有4个转换器使用完全相同的原理图。 由于它们相对于主电源节点的方向、布局略有不同、但非常相似。 最大的区别是电流感测布线。 有问题的转换器具有四个转换器中最直接和最短的路由。  

    是否有任何可能导致芯片保持升压模式控制并忽略方向引脚的因素? 正如我提到过的、当方向引脚双向改变时、我可以看到 SS 电容周期、但观察 FET、转换器保持升压模式。 当 DIR 引脚设置为降压模式时、即使 ISET 命令已增加到尝试移动电流的程度、开关周期也会最小化。  

    我之前应该提到的其他事项:

    根据数据表、将绕过断路器

    电源根据数据表进行设置、滤波器就位

    ISETA 与建议的 RC 滤波器配置一起使用、ISETD 接地

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我正在通过私人信息系统(PMS)联系。 请接受您的原理图并将其发送给我。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我从您所在地区的同事那里听说问题已经解决、因此让我关闭这个话题。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    再次感谢您使用我们的产品。

    此致、

    Youhao