This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:PWM 调光频率范围

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691, LM3421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806260/tps92691-pwm-dimming-frequency-range

器件型号:TPS92691
主题中讨论的其他器件: LM3421

您好!


在阅读文档数据表后、我没有足够清楚地了解该器件的调光频率范围。

我不知道上限时、我想知道。 我的意思是、它接受30kHz 还是不接受?


我已经看到了针对这个器件(升压和 SEPIC)的一些应用手册、但是它们都使用一个最高为1KHz 的 PWM 信号作为上限。


在本例中、我要设计一个基于 TPS92691的降压转换器、PWM 信号来自外部器件(微控制器)。

为您的响应而动。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    在第6页、我们指定高侧的 PWM 栅极驱动阻抗为12.8欧姆、而在低侧较差情况下为11.4欧姆。  该和 PWM FET 栅极电荷是 PWM 速度和 PWM 最窄脉冲速度的限制因素。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、


    我不知道我是否很理解你所说的话。
    我刚刚预期 TPS92691器件与 LM3421类似、它接受30kHz 或更高的降压配置。

    事实上、根据您的响应、PWM 调光频率范围在很大程度上取决于用于调光的 PWM 外部 FET 栅极。
    那么、我可以使用具有特定栅极电荷的 PWM FET 来设置20kHz、然后 PWM 输入引脚将读取并接受该 PWM 信号、不会吗?

    我假设、如果我没有错、栅极充电所需的时间几乎为4RC。

    您能告诉我如何使用数字来获取和计算它吗? 我的意思是、是否有任何文档对此进行了详细描述或解释。

    如果您向我提供了该信息、将会对我有所帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    PWM 电路将接受20kHz PWM 频率、但主要限制是我们的驱动器的栅极驱动以及它是否可以驱动您在外部拥有的 FET。  简单的思维方式就是上面提到的5RC 时间常数、但作为 FET、它与栅极电荷的关系更密切、具体而言。

    谢谢 Tuan