This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:SDQ 引脚问题

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803597/bq2022a-sdq-pin-question

器件型号:BQ2022A

尊敬的先生。

如图所示:线路中的 SDQ 引脚具有一个100R 电阻器。 请帮助确认以下问题。

电阻器 R1与芯片匹配的电阻值范围(最小值和最大值)规格是多少?

2.我可以用其他电阻值替代它吗? 例如、是否可以直接连接220R 或300R?

电阻对芯片的影响是什么? 电阻越大或越小越好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ
    我不建议您更改该值、因为这是在器件测试期间验证为完全正常工作的值。 该电阻器是一个限流器、用于减轻 ESD 进入该引脚的影响、因为 SDQ 将连接到系统、可能通过连接器。
    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    你好。

    感谢你的答复。 我看到 BQ2022A EVM 上的两个100欧姆是 R2和 R6。 我们是否需要使用一个或两个100欧姆?

    在设计时、我们还需要注意哪些方面? 感谢您的善意帮助~。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:

    你好。

    感谢你的答复。 我看到 BQ2022A EVM 上的两个100欧姆是 R2和 R6。 我们是否需要使用一个或两个100欧姆?

    在设计时、我们还需要注意哪些方面? 感谢您的善意帮助~。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:

    你好。

    感谢你的答复。 我看到 BQ2022A EVM 上的两个100欧姆是 R2和 R6。 我们是否需要使用一个或两个100欧姆?

    在设计时、我们还需要注意哪些方面? 感谢您的善意帮助~。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ

    我们通常在 EVM 上使用2 100欧姆电阻来减小正负 ESD 电流。 如果您使用实际的 ESD 二极管而不是齐纳二极管、则可以使用其中一个。

    谢谢

    Onyx