This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:25145

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801610/lm25145-25145

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件: LM5143-Q1

您好!

我将此控制器 LM25145用于我的设计。  我的输入电压为12V、输出为5.2V、负载电流为30A。  

此 IC 的电流限制为20A。 因此、这里有人建议我针对这么大的负载电流使用两相。

有人能不能指导我如何实现这一点、因为我不知道两相。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、

    我喜欢有经验的人使用此产品和多相设计。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、

    LM25145没有理论电流限制、但20A 是典型的热限制。 请考虑使用 LM5143-Q1控制器在5.2V/30A 下实现两相设计。 产品文件夹中提供了一个快速启动文件、可帮助您选择组件。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 我能否在不使用两相设计的情况下实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    最好使用两个相位、因为您可以获得纹波电流消除的优势(尤其是占空比接近50%时)、但您可以使用并联 FET 使用一个相位来实现。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    那么、对于我的设计、我应该使用 LM25145吗? 我是说30A 电流使用单相、还是应该切换到 LM5143-Q1?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    您可以使用每个控制器的快速入门计算器来估算效率和组件功率损耗。 如果30A 是短期条件或最高环境温度较低、则具有并联 FET 的 LM25145可能是可行的。 然而 、两相解决方案通常更实用、并且将提供更高的效率和更好的散热。

    此致、

    Tim