This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3464AEVAL:4个 FET 的运行方式不同。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3464AEVAL, LM3464A, LM5021, LM3464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806375/lm3464aeval-the-4-fets-are-not-behaving-identically

器件型号:LM3464AEVAL
主题中讨论的其他器件: LM3464ALM5021LM3464

您好!

我已将4个 LED 连接到4个 FET、只有2个 FET 可以点亮 LED。 我更换了 LED、以确保它们不是这里的问题。 我不知道这是否是栅极驱动器、布局或器件本身的问题。 这是我从您那里购买的第二块电路板。 第一个电路板未点亮任何 FET 中的任何 LED。 在第一块电路板上、我在 FET 栅极添加了4.7K、但仍然没有添加任何内容。 如果您可以帮助解决此问题、请告诉我。 谢谢。 萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sana、

    如果这些是 EVM、它们应该可以正常工作。 必须正确连接才能正常工作。 如何将其连接到电源? 如何建立动态余量反馈连接以及反馈? 是否修改了电源以便与 LM3464AEVAL 配合使用? 此电路板的输入电压是什么样的?

    我不确定您安装了什么4.7千欧姆电阻器? 这些是 RG1-4电阻器吗? 如果不是栅极驱动、它们是下拉电阻器。 它们不是必需的。 您是否阅读了 EVM 上电说明?

    您使用的是什么 LED 堆栈电压?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    为了澄清一点、我购买了两个评估板。 我对第一个做了修改,但对第二个做了修改。 在第二个方面、我将 EVM 连接到直流电源、但没有连接到反馈 VFB 信号。 只有 FET 1和4可以点亮 LED。
    数据表建议在栅极和接地之间添加4.7K 电阻,因此我在第一块板的栅极上添加了一个电阻器。 我的操作非常间歇(LED 亮起、但不一致)。 我不知道这是与栅极充电速度还是与电路板布局有关(栅极与 LM3464A 器件之间的距离)。

    请查看以下有关您具体问题的其他答案。

    如果这些是 EVM、它们应该可以正常工作。 必须正确连接才能正常工作。 如何将其连接到电源?

    ---DC 电源60V

    如何建立动态余量反馈连接以及反馈?

    --无连接

    是否修改了电源以便与 LM3464AEVAL 配合使用?

    --而不是第二块板。 根据数据表、仅在第一个地方、我向 GND 添加了4.7K 下拉电阻器。 我对电路板未做任何修改。

    此电路板的输入电压是多少?
    非常稳定的60VDC

    我不确定您安装了什么4.7千欧姆电阻器? 这些是 RG1-4电阻器吗?

    ---请参阅数据表,如果 LED 使用1m 以上的电缆连接,则应添加4.7K 电阻器。

    如果不是栅极驱动、它们是下拉电阻器。

    --我知道这一点。

    它们不是必需的。

    数据表中显示了其他情况。

    您是否阅读了 EVM 上电说明? 是的。

    我还在第一块板上添加了1uf 用于电源启动电容器,但仍然无法正常工作,而且我不知道这是第二块板上的问题,因为 FET 1和4可以正常工作。

    VDHC 高于0.9V

    您使用的是什么 LED 堆栈电压?

    ---我使用的是改装 LED,它可以在48V 时打开,它们使用的是 FET 1和4,但不使用2和3。

    感谢您在这个问题上的帮助。
    萨那
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sana、

    在60V 和48V 负载下具有固定直流输入的情况下、如果 MOSFET 导通电流、则其两端的电压将为12V、因此它们各自必须能够耗散超过4瓦的功率。

    您是否查看过故障信号、栅极信号等? 它未按 EVM 文档的预期使用。 您是否已独立为 LED 灯串供电、以确保所有灯串均正常工作? 您是否尝试降低输入源电压?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    您是否已独立为 LED 灯串供电、以确保所有灯串均正常工作? 您是否尝试降低输入源电压?
    ---我尝试了两种相同的行为。
    它未按 EVM 文档的预期使用。
    你的意思是什么?

    您是否查看过故障信号、栅极信号等?
    -第二个 EVM 上的故障信号为6V,栅极信号不会切换。 我已经检查了 LM5021+3464电路板上的相同信号。 栅极信号为 PWM (200mV、占空比为 PWM 输入信号占空比)。 我非常了解该部件应该如何工作。
    然而、LM3464AEVM 板在 FET 输出端并不一致。 数据表指出、如果电缆长于1m 并且电感较高、则应在栅极添加4.7KOhms 下拉电阻器、因此我们当然可以这样使用该部件。

    我不知道您是否有能力在您的工厂中完成该任务、但如果您按照我描述的方式尝试电路板、我希望您看到同样的问题。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sana、

    您是否尝试将 EVM 连接到其他正常工作的设置?

    "它未按 EVM 文档的预期使用。
    你的意思是什么?” 我的意思是、未使用余量控制。 它不会按电压缓慢上升的顺序上电、LM3464可以确定所有通道何时进行调节并反馈余量控制。 我不知道您是如何为其加电的。 如果您可以在加电期间添加示波器图片、同时查看 IC 的功能、例如故障、栅极、漏极等、则可能会有所帮助。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、这是有道理的;我还认为这可能是问题的一部分、尤其是在第一块电路板上所有4个通道都没有亮起时。 为了对此进行补救、我为启动电容 CDHC 以及 CFault 添加了一个1uF 的电容、但该器件的功能不稳定性、以减缓 LM3464的启动。 请注意、并非所有电路板修改都仅在第一个电路板上进行。 第二个是完整的、正是这一个使我重新考虑了启动问题、因为只有两个 FET 处于运行状态。 我现在已经被另一个项目占用了、但是、我将花时间为您提供示波器快照并将其发送给您。 我打算在下周之前这样做。 再次感谢您的帮助、祝您愉快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试将 EVM 连接到其他正常工作的设置?

    另一种设置是 LM5021/LM3464 EVM 板,因此反馈线路已经来自其自己的 LM3464。 我不认为我可以将独立的 LM3464EVM 板连接到它。 这有道理吗?

    我坚信布局可能会导致这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sana、

    它需要禁用一个、添加另一个、这可能不是很容易做到的。 这只是一个想法、确保电路板工作正常、并且可能会比它更麻烦。

    至于布局、我不确定您所指的是哪种布局、即长导线?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我建议我们关闭此主题、并在我有时间为您提供波形后重新启动新主题。 不幸的是、我正忙于另一个项目、可能需要一段时间。

    它并不表示两个 FET 的运行方式与其他两个 FET 的运行方式有很大不同。 这可能是启动问题或布局问题。  

    不过、感谢您抽出时间。

    萨那