This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正在寻找电池保护 IC

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ77PL157A4225, BQ77PL900, BQ77905, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804886/i-am-looking-for-a-battery-protection-ic

主题中讨论的其他器件:BQ2980BQ77PL157A4225bq77PL900BQ77905BQ24610

我正在寻找电池保护 IC。 可处理6S 电池组22.2V 并联配置中的6S 电池组、无法访问6S 电池组中的单个电池。 6S 电池组内置过放电保护和充电平衡功能。 此外、6S 电池组将在此系统之外充电。 我想使用1-8 6S 电池组为并联电池组添加温度保护和短路保护。 我之前看的是 BQ2980、但电压是针对单节电池设置的。 我不确定使用该部件来工作在22.2V 电压下是否明智。 您能否为该应用建议更好的器件? 如果您有任何其他问题、请随时提出。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan
    您是否考虑过 bq77PL900、BQ77PL157A4225和 BQ77905

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    这些 IC 似乎需要访问6S 电池组内的每个单独电池。 我无法访问6S 电池组内的单个电池。 我不确定在没有建立这些连接的情况下它们是否能正常工作。

    我正在寻找与此充电器 bq24610类似的器件、但在放电侧。

    我唯一能想到的解决方法是使用微控制器来监测温度、电压和电流。 然后根据这些信息控制 FET、因为我找不到不能访问单个电池的电池保护 IC、它可以接收22V 电压。

    谢谢你

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万
    锂铁电池在安全条件下的危险在于单个电池而不是整个电池组、因此需要单独监控每个电池。 我们没有任何仅监控电池组电压的保护器
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx

    我使用的是具有电池平衡功能和单节电池保护功能的现成电池组、但没有温度保护功能。 我想将其中的多个器件置于并联配置中、我主要是想避免它们相互充电、过热和内部短路。

    谢谢你  

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们没有任何可满足您需求的器件。  我们的器件更像现成的电池组内的器件、它可以执行单节电池的监控、平衡和保护。  要管理系统中的多节电池、您需要开发一个系统电源控制器、以便将或或或电池一起切换、并适当地测量和响应系统情况。