This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:SOT-23 (5)封装的器件标识...

Guru**** 1111800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801209/tlv743p-device-marking-for-sot-23-5-package

器件型号:TLV743P

您好!

在哪里可以找到 TLV743P SOT-23 (5)封装的器件标识?  数据表和网站似乎仅显示 X2SON (4)封装的标记方式、但有几个例外。  

我们有一些标有1滴滴涕的 SOT-23 (5)部件、我们需要仔细检查它们是否确实是 TLV74325PDBVR (2.5V)。   

此外、我们还在该系列中提供了其他一些器件/电压、因此我们希望找到完整的图表或关键字来解码标记。

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    TLV74325PDBVR 的正确器件标识是1DDT。 您可以在数据表的封装选项附录中找到完整的器件标识列表。 www.ti.com/.../tlv743p.pdf

    遗憾的是、某些选项似乎没有正确执行。 我向我们的数据库团队提交了一个 TT、以帮助解决此问题。 如果您缺少 任何其他器件的信息、请通过我们的支持团队 support.ti.com 提交申请。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 谢谢。 我很高兴能够在附录中帮助确定问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    SOT-23 (5) TLV74333PDBV (3、3V)也有类似的问题。 器件上的标记为1CBT、但我无法找到它、数据表和器件标记均未查找。 是这样吗?

    数据表中此信息的字段为空(请参见屏幕截图)。

    提前感谢您。

    此致

    Günter μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter、

    TLV74333PDBVR 的顶部标记为1CBT。 这目前正在我们的数据库中进行更新。 请注意 TLV743P 的更新数据表。