This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:UC3843:反激式、辅助绕组欠压

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804444/uc3843-uc3843-flyback-auxiliary-winding-undervoltage

器件型号:UC3843

大家好、我已经准备好了我的第一个反激式转换器。 其设计目标为140kHz (RT=12k、CT=1nF)。 输出电压为3.5V、电流为2A。

绕组后、使用 RLC 电桥测量变压器、从而产生电感: LP=85.4uH、 LS=1.8uH、 Laux=19.4uH。

我的转换器无法正常工作:它在 两个脉冲下工作、并且会长时间停止。 正如我检测到的、当次级绕组电压为4.16V 时、辅助电压为8.7V、(二极管正向压降后)低于 uc3843阈值、驱动器停止工作。 我不知道什么可能是原因、我现在应该测试什么。 使用电感比辅助/次级计算结果为 sqrt (Laux/LS)=3.21、因此电压应该更高(大约13.3V)。

绕组排列:初级绕组、辅助绕组、次级绕组。 AUX 介于之间

任何建议都将有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TapanOl、
    由于这是您的第一个变压器设计、因此最好联系定制变压器制造商寻求帮助。
    您将需要输入电压范围、输出电压和电流、开关频率和辅助电压。
    变压器很可能会饱和、因为您没有提到在磁芯中放置空气间隙。
    或者您没有正确的相位关系、甚至可能没有足够的匝数。
    您还可以从 Wurth Midcom 中查看变压器的产品目录:
    katalog.we-online.de/.../mid_power_magnetics。
    有许多定制变压器制造商、您的要求非常简单
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 TapanOl、

    我将关闭这一帖子、因为问题已得到充分回答、而且在2周内没有新的回复。

    如果您有任何新问题、请打开新帖子

    此致

    John