This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:如果 Vin gt;Vout

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806364/tps61089-if-vin-vout

器件型号:TPS61089

尊敬的所有人:

我看到 了类似的问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/685667

文章中提到 、如果 Vin>Vo+VF (Vf 是上侧体二极管的压降)、 则 TPS61089 将在直通模式下工作。 低侧和高侧 FET 均关断、只有体二极管导通。

我们要确认以下问题:

1 μ A、Vin=12V,Vout 设为9V,实际输出电压是否为零?

2、输入电压开始下降。 当输入电压降至任何电压时、芯片的升压功能是否能够正常工作? 我的意思是、在什么条件下,芯片开始升压。

3、Vin=12V,且 Vout 设置为9V。 如果 Vin 长时间保持12V、 芯片是否会损坏?  

我期待你的答复。 谢谢你。

陈凯文

如果输入电压开始下降,当输入电压降低到几伏时,芯片的升压功能能够正常工作?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    当 Vin=12V,时、Vout 设置为9V、Vo=12V-Vf=11.5V;
    当 Vin 降至低于特定值(如8V)时、Vo 将为9V;
    对于 Vin=12V 的情况、它可以持续很长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢你的帮助。

    陈凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运!