This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:USB2.0要求

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804982/tps2561-usb2-0-requirement

器件型号:TPS2561
主题中讨论的其他器件: TPS2557

大家好、

我想将 TPS2561用作限流电源开关、可以自动重试、原理图中没有电池、 原理图中有一些直流/直流和 MCU。  USB 端口 连接到计算机、USB 提供电源并与 MCU 通信。 原理图如下所示、请查看、谢谢。

1. TPS2561是否能够承受与计算机连接的 USB 电缆的正常插入和拔下?

 TPS2561是否 可以满足 USB 2.0 浪涌要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    无法看到附件。

    TPS2561是一款电源开关。 我不是很清楚 您的观点" 可承受正常插入和拔下与计算机连接的 USB 电缆"。

    您是指机械问题?

    TPS2561具有 250mA 至2.8A 的可编程电流限制功能。 对于浪涌测量、请根据您的应用设置电流限制值。

    如果有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为这是您的答案、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、
    感谢您的快速反馈、我已上传原理图、请查看 、PCBA 的正常工作电流 最大为150mA

      PCBA 的 USB (JP1)通过 USB 电缆与计算机的 USB 端口连接。

    TPS2561是否支持热插拔、我 通常想插入和拔下 USB 电缆、TPS2561是否会损坏? 谢谢你。

    Kevin

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC_5F00_usb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    有趣的应用。 用作 UFP、对吧?

    是的、TPS2561可以支持热插拔。 它只是 一个电源开关。

    但是、作为热插拔、将生成电流/电压过冲、应确认它是否适用于 MCU。

    如果 您对此有很大的顾虑、可以将硬件发送给我。 我可以为您做一个测试。

    请将您的电子邮件地址留给我。 我可以与你联系。

    如有、随时与我联系。

    如果您认为这是您的答案、请 单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、
    感谢您的快速反馈。
    是的、我用作 UFP。
    TPS2561的绝对最大输入电压为7V 在数据表中、我有问题是、当我对 USB 进行热插拔时、TPS2561输入端的浪涌电压是否会损坏 TPS2561?
    由于 TPS2561上的导通延时时间和 TPS2561在上电时限制电流、MCU 上的最大电压为6.5V、我认为 MCU 在热插拔条件下可以正常工作、
    请帮助 仿真我之前上传的原理图、TPS2561的负载最大为150mA、
    谢谢你。
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我认为浪涌电压与电缆长度有关。
    我不确定 MCU 将灌入的热插拔电流大小。 最好将您的硬件发送给我。
    我将进行不同电缆长度的测试、并稍后向您介绍结果。
    如果您有硬件、我还可以向您发送一些采样值以进行测试。

    请帮助关闭 E2E 上另一个名为"TPS2561:USB 2.0插头"的问题。
    我认为需要一些时间来验证这一点。 您也可以先单击"问题已解决"按钮来关闭此问题。
    我将通过电子邮件回复您。 请向我提供您的电子邮件地址。
    如果有任何其他问题、请随时与我联系。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    感谢您的支持。

    在此 原理图中、MCU 将灌入大约50mA 的电流、我还没有硬件。

    由于 TI 拥有先进的仿真工具和强大的技术团队、

    您能不能帮助仿真 USB 电缆长度为0.5米、1.0米、1.5米和2.0米的结果?

    请评估 TPS2561的芯片在上述情况下能否正常工作?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    将在星期四或星期五回复您。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    感谢您的支持。

    当您进行仿真时, 您可以  调整 TPS2561的输入和输出电容器的值,直到电路满足 USB2.0热插拔要求为止,电路 工作正常。

    谢谢。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉耽误你的回答。

    我在 EVM 板上测试 TPS2561并通过 TI 仿真工具 TINA 进行仿真。

    结果如下。

    1. 1m 电缆:

      

    2. 2M USB 电缆

    结论:几乎没有过冲。 我测量 VIN 热插拔的压摆率。 它大约为1V/10us。 我认为慢速压摆率也是没有过冲的一个原因。 我还考虑了应导致振荡的电缆寄生电感。 但根据结果、没有过冲。 从结果来看、似乎无需担心过冲。 但是、由于不同的应用场景以及不同的电缆、这些结果仅供参考、不能保证一定的结果。 无需考虑输出电容。 因为在启用时、在大约5ms 后打开开关。

    仿真结果:没有 TPS2561模型。 请改用 TPS2557。

    与热插拔具有相同的输入电压转换率。

    寄生电感和电阻器进行比较。

    结果具有较小的过冲。

    以供您参考。 如果有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果 您认为这是您的答案、请点击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    兹夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    感谢您的支持。

    TPS2561 是该应用中的器件、输入电容 与浪涌电流和 热插拔时的过冲有关、

    由于 USB2.0 需要浪涌电流、 您能 不能帮助仿真 TPS2561的输入电容 、在 热插拔时满足 USB2.0浪涌要求。

    您是 USB 领域的专家、能否给我一些建议、输入电容能达到 USB2.0标准的程度?

    谢谢你。  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于当前保护、maily 侧重于集线器和主机保护。 DFP 上的电源开关具有电流限制功能。

    我认为 UFP 主要是关注自身的正常功能、例如输入电容器使输入电压稳定。

    原因是、如果我们以1V/10us 压摆率将浪涌电流调制为10uF、则浪涌电流为1A。

    仅供您参考。

    如有、随时与我联系。

    如果这是您的答案、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    感谢您的支持。

    Kevin