This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于 GDA 和 GDBPin (附加问题)

Guru**** 2541510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802043/ucc28070-about-gda-and-gdbpin-additional-question

器件型号:UCC28070

你好。

极乐-圣

我通过电子邮件发送了它、

我还有其他问题。

请查看随附的文档。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../UCC28070-_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Startup_5F00_Glitch.pdfHelloIshii-San、

    我可以就这个问题提供一些帮助。

    启动时、GDA 或 GDB 均有一个短脉冲、随后是恢复正常启动之前的较长关断时间。

    这是 UCC28070的正常情况、不会导致任何系统性能问题、因为栅极驱动信号太短。

    随附的文档详细描述了发生这种情况的原因。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

    问题1.
    答案:1个脉冲输出不是问题、因为脉冲宽度很窄。

    最重要的脉冲宽度是多少? (短脉宽扩展多长时间?)

    问题2.
    于3月28日询问、
    e2e.ti.com/.../2914995

    我们就所附文件的第3季度进行了查询。
    我没有收到答复。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../UCC28070_2D00_3-_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masazumi、

     

    此主题与主题 ID:806414相同。  我们可以在 Thread ID:806414中讨论您的问题。 我现在关闭这个 E2E。

     

     

    谢谢