请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 你好。
极乐-圣
我通过电子邮件发送了它、
我还有其他问题。
请查看随附的文档。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../Startup_5F00_Glitch.pdfHelloIshii-San、
我可以就这个问题提供一些帮助。
启动时、GDA 或 GDB 均有一个短脉冲、随后是恢复正常启动之前的较长关断时间。
这是 UCC28070的正常情况、不会导致任何系统性能问题、因为栅极驱动信号太短。
随附的文档详细描述了发生这种情况的原因。
此致
John
你好
感谢您的回答。
我还有其他问题。
问题1.
答案:1个脉冲输出不是问题、因为脉冲宽度很窄。
最重要的脉冲宽度是多少? (短脉宽扩展多长时间?)
问题2.
于3月28日询问、
e2e.ti.com/.../2914995
我们就所附文件的第3季度进行了查询。
我没有收到答复。
谢谢你。