This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:计算热敏电阻值时出现问题

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805330/bq24072t-problem-with-calculating-the-termistor-values

器件型号:BQ24072T

您好!

我希望 BQ24072T 在5°C 至40°C 之间充电

根据传感器数据表、R_COLD 为22.02k Ω、R_HOT 为5.827k Ω。 我计算了以下值:

R6:31、7k (使用值为31.6k)

R7:20.3k

R8=100k

但是、当我使用这些值并调整电阻器的电阻(使用电位计)时、充电不会停止、直到根据传感器数据表约为30kOhm、低于0°C。

(103AT、Beta = 3435K、R25 = 10kOhm)

我的计算值是否错误?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cajsa、
    当器件停止充电时、您在 TS 引脚上测量了什么电压、并且输入电压 R6上拉至什么电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    当充电停止时、TS 引脚上的电压为1、4V。

    R6的上拉电压为5、15V (电源适配器输入)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cajsa、
    您能否使用实际电阻器而不是电位器来运行此测试。 尝试使用22.1k 欧姆电阻器、21.5k 欧姆电阻器和22.6k 欧姆电阻器、查看充电是否使用这些值中的任何一个停止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我使用电阻器进行了测试、充电使用21.5k 电阻器停止。 那么、现在我知道它可以正常工作。 非常感谢您的帮助!

    此致、

    Cajsa