This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:5V 电源受限?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60403, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804107/tps60403-constraints-on-5v-supply

器件型号:TPS60403
主题中讨论的其他器件: LM27761

你(们)好。

我有一个使用 TPS60403逆变器为 TPS72301供电的设计、如下所示:

当其+5V 输入来自线性稳压器时、它可按预期工作、但当使用 LM2596S (或台式直流电源)等开关稳压器提供该输入时、TPS60403似乎过热。

是否存在一些频率干扰? 或者我在数据表中找不到的其他一些约束条件? 是否有使其与开关稳压器一起工作的建议?

谢谢、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电荷泵从其输入端汲取一个非常嘈杂的电流。 尝试增大 C36。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    您能否共享 TPS60403周围电容器的 PCB 布局和 BOM?

    我们还有内置 LDO 的 LM27761。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    您是否能够找到解决方案、或者是否需要一些帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要将其标记为已解决、因为我验证了噪声的主要来源似乎是布局上的耦合问题! 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的发现!