This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM-BIDIR

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804927/lm5170evm-bidir-lm5170evm-bidir

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好、TI 工程师

我对 LM5170 EVM 板有疑问。

我将 TVS 二极管 SM5S36AHE3/2D 替换为 TPSMB20A (3个)、然后以60A 的输出电流关断电路。

波形有一些不同、可以看到 Vo1波形上的负极性电压和 VO2波形上的正极性电压。
我不明白为什么 Vo1波形会下降到负电压、我觉得出了问题。

请建议如何解决或选择正确的 TVS 二极管。

CH2:BRKG 至 BRKS

CH3:Vo1

通道4:VO2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    负电压是因为寄生电容与电感谐振、而负电压与 TVS 钳位的二极管压降有关(反向为二极管)。 寄生电容是由 TVS 以及 FET 组成的等效电容器。 当 Vo1降至 TVS 导通电压以下时、谐振开始、使电感器和寄生电容器产生谐振。 这种负电压不会受到影响、因为 CS 引脚额定值可以为-5V。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我知道 CS 引脚额定值为-5V、寄生电容与电感器谐振。

    如果 Iope 要转换波形并让 Vo1永远不会降至负电压、您可以建议增加 TVS 二极管或替代其他规格 TVS 二极管等解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您不能使用无源器件轻松地将负电压钳位到0V。 最佳肖特基二极管的压降约为0.4V。 您能解释一下为什么这个负电压是个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我是否可以假设问题已解决、我们可以在此处关闭此主题? 如果您需要现场支持、可以联系您所在地区的 TI FAE。

    谢谢、

    Youhao