This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320D-Q1:EN1和 EN2下拉

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320D-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806291/tps65320d-q1-en1-and-2-pulldown

器件型号:TPS65320D-Q1

在数据表中、它指出:

"7.3.5使能和欠压锁定

TPS65320D-Q1器件使能引脚(EN1和 EN2)是具有内部下拉电路的高电压容限输入引脚。。。"

您能告诉我们这些内部下拉电阻的值(即强度)是多少?

谢谢!

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal、
    此信息不在数据表中。 我已要求设计提供此信息。 我会在他们回答后立即将其传递给他们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal、

     我连接了一个 EVM 并直接测量了 EN1和 EN2引脚中的电流。

    我在每个 ENx 引脚上测得的电流为0.35uA (350nA)、并将其拉至接地。 ENx 引脚上12V 和6V 时的电流相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gordon。   因此、它看起来更像是 电流源、而不是电阻器。   

    我认为这可以回答这个问题。  很好的信息!

    最棒的

    SAL