This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:限流保护电路

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806582/lm3466-current-limit-protection-circuitry

器件型号:LM3466

我想使用 LM3466平衡4个 LED 并联灯串中的电流。  我的正常电流为175mA、为了使 Vrsense 足够高、我想将2欧姆电阻用于 Rsense。  

我想采用电流限制保护电路、如 TI 网站"用于多串 LED 照明系统的动态电流均衡器"上的演示所示。

我在另一篇文章中看到、由于依赖 VBE、该电路可能会在温度范围内出现一些误差。  我能不能在分析此电路以及评估使用该电路是否有问题时获得一些帮助。  故障电流设置 不必非常精确、但在生产中具有可预测的值。

我要将编程的故障电流设置为300mA、温度范围为-40 C 至+120 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还想问是否有更适合的替代解决方案? 我必须使用低得多的电阻器才能接近300mA、我实际上使用了30K 来获得265mA 的故障电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    也可以使用运算放大器电路来实现它。  如果您添加了电流限制电路、您还必须注意电源电压限制、因为它将进入电压调节。

    在中、缺少 Rsns 以上的公式、这对于1欧姆来说是可以的、但您使用的是2欧姆。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Irwin 是一个电路图、因为我无法查看它。 我需要一些帮助、以了解如何使用2欧姆感应电阻器计算这些值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我将尝试另一种方法。  基本上、Rsns 乘以等式中的 R4、因此从1欧姆变为2将使 R4减半。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法使该公式起作用、我应该使用什么 VBE 值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    如果 VZ 为2.7V、VBE 为0.6V、R5为5.23K、Rsns 为2 Ω、Iledmax 为265mA、我得到32.6k Ω。 VBE 和齐纳二极管的容差不会很高、2.7V 额定电压将处于指定电流(可能高于此电流的运行范围)。 如果我将 VZ 降至2.5V、R4将变为27K。 这不是一个非常精确的电路、无论是设定点还是热性能。 我不知道这些电路/方程来自哪里、我只是使用列出的方程/值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有其他电路可以使用、性能会更好吗? 除了设置最大 LED 电流之外、我不理解电路尝试执行的操作。 芯片的操作是专有的、所以感觉卡住了。 "COMM_All"引脚是否对 LED 电流进行采样?当存在最大电流时、"VEQ"引脚被拉至低电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    如果您看一下整个演示文稿、电路是一个粗糙的保护电路、旨在防止在多个灯串打开时出现过多的电流流动。 如果您需要精确的电流感应电压、可以将电流感应电压与运算放大器电路结合使用。 Veq 被用来引起 LED 灯串间的共享。 Comm 是一个开漏故障报告引脚。

    VEQ 引脚似乎被钳制、从而限制 LED 灯串电流。 这会导致使用的电流小于电流源提供的电流。 这也意味着电流源将进入电压调节、需要对此进行检查以防止 LM34666过热。

    示例:
    如果一个1安培的电流源以250mA 的电流驱动四个 LED 灯串、并且其中一个灯串断开、则剩余的三个灯串应以333.3mA 的电流共享。 如果有一个电流限制电路在300mA 时生效、则从电源汲取的总电流为900mA。 电源仍提供一安培电流、因此输出电压会上升、直至达到电压调节(如果这是设计的工作方式)。 如果 LED 灯串为24V、且电源电压可达48V、则整个 LM3466上的电压最终为24V、从而导致热问题。 这只是一个示例。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果需要、运算放大器电路会更加精确。

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、