我想使用 LM3466平衡4个 LED 并联灯串中的电流。 我的正常电流为175mA、为了使 Vrsense 足够高、我想将2欧姆电阻用于 Rsense。
我想采用电流限制保护电路、如 TI 网站"用于多串 LED 照明系统的动态电流均衡器"上的演示所示。
我在另一篇文章中看到、由于依赖 VBE、该电路可能会在温度范围内出现一些误差。 我能不能在分析此电路以及评估使用该电路是否有问题时获得一些帮助。 故障电流设置 不必非常精确、但在生产中具有可预测的值。
我要将编程的故障电流设置为300mA、温度范围为-40 C 至+120 C