This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002-Q1:使能引脚规格

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803020/lm76002-q1-enable-pin-specification

器件型号:LM76002-Q1

您好、Team、您能否在 数据表描述中找到的表中解释以下值

这意味着该器件将被 EN 电压低于0.3V 并使能高于1.2V 的器件禁用?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    这意味着、当使能端增加时、VCC 将能够在 EN 高于1.2V 时打开。 当使能端降低时、VCC 在 EN 低于0.3V 时关闭。

    如果您有任何疑问或有任何疑问、请告知我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!
    感谢您的支持。 我注意到数据表中有 VEN_VCC_H 和 VEN_VOUT_H 之间有何差异?

    Thx。
    -S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VEN_VCC_H 是指何时打开内部 LDO 为 VCC 供电。 VEN_VOUT_H 是器件开始开关的阈值。

    如有任何疑问、请告知我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    听起来还可以。 但停止开关的阈值是多少?

    我想(VEN_VOUT_H 最小值- VEN_VOUT_HYS) 1.14V-0.150V=0.990V?? 你怎么看?

    您的能力。

    -S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您回答正确。 器件停止开关的阈值为 VEN_VOUT_H - VEN_VOUT_HYS。

    如有任何疑问、请告知我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    最后一个问题。 最大滞后是多少? 典型值为-150mV。

    谢谢你。

    -S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我需要就这个问题与产品工程师进行跟进。 我将根据反馈与您联系。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想分享一个简短的更新。 我已经联系了产品工程师。 他正在研究此规范、我将在接下来的几天内跟进他的反馈。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此信息不能在公共论坛上共享。  请直接向我发送电子邮件以继续本次讨论(k-wiggenhorn@ti.com)。

    谢谢、

    Katelyn