This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22678:稳压器(LM22678)有关输出电压,请与我们联系

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805903/lm22678-regulator-lm22678-contact-us-for-output-voltage

器件型号:LM22678

电路中的电压

输入电压4.5V

Rfbb = 1k 欧姆

Rfbt =(Vout/1.285-1)* Rfbb

Rfbt = 1.568k Ω


电压

Vout 不输出3.3V 电压。

请说明。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在 EVM 上运行此测试? 如果没有、您能否共享您的布局文件/原理图。 此外、这种情况下的输出电压是多少?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。  如果您还有其他问题、请回复此主题、并重新打开。

    谢谢、

    Katelyn