This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:工作不稳定、器件损坏

Guru**** 2523660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804109/lm5017-unstable-work-damage-device

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: LM46001

您好!

我读了类似的问题。 以及我与他们共同的问题。

我对 LM5017器件有一些问题。 我需要得到2个结果。 12V 非隔离电源和3.3V 隔离电源。 总输出电流小于10mA。 我的输入电压在20-80V 范围内不稳定。它可能在工作期间发生变化。 我使用数据表中建议的方案。 我使用了 YA8864-BLD 变压器。

问题:

输入和输出点的大噪声。  即使在实验室电源中工作时也是如此。  但在变压器之后、隔离式输出是可以的。

2.输出电压不稳定性。 当输入电压从20V 变为50V 时、输出电压从8V 变为12V。 尽管将分压器设置为12V。 它能否在 非恒定输入电平下保持稳定的输出电压?

3.频繁 失败。 内部保护不能处理以下情况:

a)我将器件连接到充电电容器(在调试过程 中、我必须单独连接不同的块。 LM5017 已关闭。 但输入电容器位于电路中。 我将器件连接到电容器-它已损坏。 无负载)。

b)当器件开启时、我连接输出电容器、或者我在运行器件的输出端添加一个其他电容器1uF。 因此-它已损坏。  我添加了一个电容器来检查噪声水平是否会降低。

c)器件在空闲时开启、连接负载-已损坏。 我可以在正在运行的设备上添加负载还是更改负载? (在本例中、负载 是一个发射极跟随器。  极高的电阻。)

我之前使用过 LM46001。 它的工作稳定得多。 但它具有高达60V 的输入限制。  

我明白,我所说的不是正常的运作模式,但我认为也不是危险的。 负载可以以跳跃的方式连接。 这是允许的。

总共有大约10个器件发生故障。 您可以推荐什么? 您能否推荐 LM5017的替代产品?  

此致。

 

Valeriy Mikhailichenko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valeriy、

    请发送 LM5017原理图和完整的快速入门文件(可从产品文件夹下载)以供查看。

    LM5017应提供与线路和负载相关的恒定调节。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Valeriy 您好!

    您能否将原理图发布或发送至 robert.blattner@ti.com。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我在邮件中给你写信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valeriy、

    我将继续、关闭这个线程。

    此致、

    Tim