This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:输出上升不顺畅、有毛刺脉冲

Guru**** 2511975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804667/tps54218-output-rising-not-smooth-with-glitch

器件型号:TPS54218

您好~

我们发现、当输出电压设置为1.8V 时、输出电压升高不平稳且出现毛刺脉冲。

我使用数据表中的波形进行了检查、似乎有相同的行为。

我是否可以知道为什么提高不顺利以及如何改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tiger、

    这是由最短导通时间限制引起的。 您可能能够将其最小化、但无法消除它。 我将检查它的一些资源。 可能是下周、因为我将在周二度假。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是否有任何新的更新?

    BR、Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tiger、

    以下是我提到的文档:www.ti.com/.../slva866a.pdf