This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:当 bq24170的充电电流增加时、LED 闪烁、并且没有输出电流

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806486/bq24170-when-the-charging-current-of-bq24170-increases-led-flashes-and-no-current-is-output

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: TPS61089

尊敬的所有人:

    随附原理图、我正在调整 BQ24170的充电电流、当 R22电阻为0.0125R 时、充电电流的计算值为0.46/(20*0.0125)= 1.84A、实际测试结果约为1.9A、LED1灯一直亮起。

    但是、当我在 R22位置使用另一个0.025R 的电阻进行焊接时、电阻目前为0.008R、计算出的充电电流值为0.46/(20*0.008)= 2.87A、但此时 LED1变频且没有测试电流。

   充电电流不能调节为增加。 这是为什么? 您能给我一些修改建议吗

e2e.ti.com/.../_CB7ABE8FE14F_bq24170.pdf

e2e.ti.com/.../PCB-Layer.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    发生这种情况时、SRN、ISET 和 ACDRV 处的电压是多少?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff:
    LED1灯始终亮起、充电电流实际测试结果约为1.9A、SRN=7.03V、ISET=0.46V、ACDRV=17.16V;
    LED1已满标、没有测试电流、SRN=6.83V、ISET=0.45V、ACDRV=18.02V。
    充电电流只能调节到大约2A、这不能降低 R22的电阻值并增加充电电流。我怀疑 PCB 层?附加的是我的 PCB 层图、请查看
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    TPS61089在稳态下预计会拉多大的电流? 作为7A 升压转换器、它将尝试在启动时上拉至7A。 我担心小型 SOT23会对 FET (U3)进行补充。 如何测量流入电池的充电电流? 如何将其从流经 U3体二极管的电流分离到 TPS61089。

    发生这种情况时、PVCC 处的电压是多少? 如果输入电流限制为3A、则如果 PVCC 下降、则降压转换器的效率可能不足以提供完全 ISET=2.8A 的电流。 电感器电流额定值是多少?

    关于布局、C2和 C31、C32、C34的接地端通过小迹线和单个过孔返回到 IC 接地端并不理想、但我不希望这会导致您看到的问题。



    此致、
    Jeff