This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:USB 2.0插头

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804985/tps2561-usb-2-0-plug

器件型号:TPS2561

大家好、

我想将 TPS2561用作限流电源开关、原理图中没有电池、 原理图中有一些直流/直流和 MCU。 USB 端口连接到计算机、USB 提供电源并与 MCU 通信。 TPS2561是否能够承受与计算机连接的 USB 电缆的正常插入和拔下?   原理图如下所示、请查看、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到原理图、您能否将原理图作为附件上传。 收到原理图后、我的同事将为您提供具体支持。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4848.SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我已经上传了原理图、请查看。
    TPS2561是否支持热插拔? 我通常想插入和拔下 USB 电缆、TPS2561是否会损坏? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我添加了一些信息:PCBA 连接通过电缆切换计算机的 USB 端口,PCBA 正常工作电流最大为150mA,PCBA 需要满足 USB2.0要求。我通常想插入和拔下 USB 电缆,TPS2561是否会损坏? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的 、TPS2561 可以支持热插拔。 它只是 一个电源开关。

    但是、作为热插拔、将生成电流/电压过冲、应确认它是否适用于 MCU。

    如果 您对此有很大的顾虑、可以将硬件发送给我。 我可以为您做一个测试。

    或者、我可以发送一些 TPS2561样片供您进行测试。  

    请将您的电子邮件地址留给我。 我可以与你联系。

    如有、随时与我联系。

    如果您认为这是您的答案、请 单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、


    感谢您的支持。
    由于 TPS2561加电时的延迟时间以及 MCU 可在6.5V 电压下工作、我认为 MCU 可正常工作,μ s
    在这种情况下、不要担心 MCU。

    因为我还没有硬件。  您能否 帮助评估 TPS2561的 IC、在热插拔 USB 电缆时 TPS2561能否正常工作?如上所示原理图。


    谢谢。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    将在星期四或星期五回复您。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ziv、


    感谢您的支持。


    当您进行仿真时,您可以调整 TPS2561的输入和输出电容器的值,直到电路满足 USB2.0热插拔要求,TPS2561工作正常。

    谢谢。


    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    很抱歉、我在 TI store 上申请的器件未按时送达我的位置。
    我想两天我就可以得到这个部分了。
    然后为您进行测试。
    很抱歉耽误你的时间。
    将很快告诉您结果。


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我已经回答了你在另一个同样的问题中提出的问题。 链接如下。
    e2e.ti.com/.../2989235
    我首先结束这个问题。
    如果您有其他问题、请随时与我联系。
    谢谢。

    Ziv