This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:二极管故障

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804549/lm27313-diode-failure

器件型号:LM27313

我正在调查现场故障。 二极管 MBR0520 失效。 故障说明-使用 Fluke 万用表在二极管模式下测量的二极管压降为1.5V、而良好的压降为0.1V。 LM27313数据表 建议、如果开关电压低于15V、则选择 MBR0520。这是否意味着 LM27313的引脚1或引脚5上的电压? 顶部 LM27313顶部标记 SRPB 是否表示它是由 TI 制造的?

 我在 引脚 5上测量到的输入电压为4.6V

我还测量了引脚1上的电压- 它是 峰值电压 约为55V 的脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oleh、

    您能否展示原理图并告诉我输入电压、输出电压、最大负载电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oleh、

    您是否找到了根本原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oleh、

    我将关闭此主题、因为没有收到任何答复。 如果您发现了新的内容、则可以发布新的线程。