This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BIN 引脚内部电路

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804551/bq27426-bin-pin-internal-circuit

器件型号:BQ27426

你(们)好。  

二进制输入可以被转换为电池 NTC 测量 ADC。  

数据表不建议为 NTC 实施外部偏置电阻器、因此我猜这是在内部完成的-是这样吗? 如果是、连接到什么电源轨?  

后续问题是:如果 SW 对温度测量进行了抗操作、则偏置是否仍然开启或是否关闭?  

我的问题是、我希望我的电池充电器也能够访问 NTC 电压、我不确定如何共享该电压。  

感谢您的帮助、

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickael

    您无法共享热敏电阻。 您必须使用芯片的内部温度传感器或让主机将温度写入监测计。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    好的-这是可以理解的。

    我已将其连接到异常器设计上的两个设备... 关闭该功能是否会改变内部偏置?

    此致、
    Mickael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您计划如何关闭该功能? 使用数据闪存中的设置? 它可能仍会影响测量仪表的运行。 您必须进行测试和检查。

    谢谢
    Onyx