This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-V200:有关 bq27541-V200中休眠模式的问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803728/bq27541-v200-questions-about-the-hibernation-mode-in-bq27541-v200

器件型号:bq27541-V200

您好!

客户对 BQ27451-V200中的休眠模式有一些关键问题。 您能帮您检查并给出一些意见吗?   

非常感谢。

--------

我知道  

答:我们需要将[Hibernate (休眠)]设置为1以从“Sleep (休眠)”退出到“Wait_Hibernate (等待休眠)”。 (我们应该按照已经提供的 TI 指令从 GUI 控制台读取指示、这意味着通过 I2C 设置状态)。

B:然后是平均电流()<休眠电流或 VFET <Hibernate voltage, to exit from "Wait_Hibernate" into Hibernate mode.  这是我需要进一步说明的一点。  

  • 问题: 平均电流采样周期是多少。 几秒钟(  从上表开始20秒)还是几分钟?  我记得、在之前的 TI FAE 讨论中、他很轻、要确保完全进入休眠模式、会有时间延迟

 

C:假设电池组已进入"WAIT_休眠"模式,但由于 I2C 噪声或 Averageccurrent()等其他原因,无法进入"Hibernate (休眠)"模式,是否需要很长时间才能低于休眠电流? 哪种状态将会恢复? 睡眠模式或 WaitFullsleep 模式?我应该期望的静态电流水平  

 

 

D:我们还了解、如果 I2C 和-V200上的通信活动对 TI FAE 发出的 I2C 噪声非常敏感、并且低于应用于-G1版本(slua641a)的升级版本、BQ27451将退出休眠模式。

  • 问:   在几秒或几分钟内、要忽略 I2C 噪声、这里的软件滤波器阈值是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Oliver
    必须设置 A-yes 休眠标志
    B.平均电流是每1秒报告的值。
    C.监测计将用于满足标准的任何人、无论是等待完全睡眠、完全睡眠还是等待休眠。
    d.我相信该器件 i2c 引擎会检查实际的启动条件

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    感谢您的回答。 实际上、Oliver 会帮助我将答案发布到您的论坛中。 几个月前、我的客户和我都与来自美国和亚洲的 TI FAE 联系过、最近、关于休眠的一些新主题又出现了、团队再次向 myside 寻求帮助。

    回到我的问题。

    问题 b:从我的电池组供应商进行的一些验证来看、电池组可能需要5分钟才能真正进入休眠模式、我们知道很难验证电池组是否真正进入休眠模式、或者是否处于批量生产设置。 我想知道、如果采样电流仅需要1、我们不需要这么长的时间来进入。 是否27541 FW 也在 几个持续时间内进行平均电流加权(例如、几秒或几个周期、假设 BQ 可能具有软滤波功能来忽略错误触发)。  

    问题 c:您能否详细介绍此退出逻辑(假设 slua641-Figure 3)、我无法在此处附加图片。

    问题 D:从之前与 TI FAE 的通信中、我们了解到-V200是最敏感的(即使通过触摸线也可能退出休眠模式)、因此-G1和27542被升级为表示-V200。 如前所述、我们希望避免设计变化、因此我们需要更好地了解电路在某些故障触发器上的行为、然后思考如何避免处理。 即使在 SCL/SDA 上有一个脉冲、V200也会被触发。 G1版本下的软件筛选器是什么、用于进行增强、因为"如果 I2C 流量被寻址到电量监测计、器件将仅从休眠状态唤醒"、对我而言、它只是一个软件筛选器、用于确保这是真实流量。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测计需要进行 OCV 测量、然后才能进入休眠状态。 这就是延迟的原因。

    -请摘一个片段并附加有问题的图像。 有一个连接 oin 按钮。

    -对固件进行了更改,以防止新固件出现问题。 它不仅仅是一个软件筛选器。

    谢谢
    Onyx