This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:电路回顾

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803976/bq27220-circuit-review

器件型号:BQ27220

您好、E2E、

您能不能再好地回顾一下电路是否正常。

BTW、如果我们在同一电路中有充电器和监测计、 则首先应将其连接 到 NTC 热敏电阻。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鉴于器件使用此引脚进行电池检测、因此应将 NTC 用于监测计。

    如果电池和电量监测计将像电池组侧器件中一样一直连接在一起、则需要将 R8接地。 无需 R6。

    如果芯片发生关断事件、Gpout 应连接到主机的 GPIO。 切换该引脚将导致器件退出关断状态。

    我相信您的接地连接不正确。 SRN 应连接到充电器接地端、而 IC、SRP、C5、R8和 C4应具有相同的接地端。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复。

    请 参阅 BQ27220数据表 图10以修改电路、如下所示。

    系统和充电器的 GND 需要连接到 SRP(+)、电量监测计和电池的 GND、必须连接到 SRN(-)。

    因此、系统和充电器的总 电流 流经 R5 (电流分流)、到达电量监测计和电池的 GND。

    对于此设计、是否正常?

       


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来不错。
    谢谢
    Onyx