This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:CSP/CSN 连接的极性

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806693/tps92691-polarity-of-csp-csn-connections

器件型号:TPS92691

在数据表第18页的图26和27 (降压-升压 LED 驱动器、降压 LED 驱动器)中、RCS 与 CSP/CSNN 之间的连接的极性(如这些原理图所示)是否相反?  CSn 连接到 LED 似乎不合逻辑、此时 CSP 的电压电势较低。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    图26正确、图27 CSP 和 CSn 相反。 我们将在下一次数据表更新时对此进行更正。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安

    感谢您的回复。   请再看一下图 26. 如果 LED 电流从 LED 流向 Vin、为什么 CSP 和 CSn 是正确的?

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看我的以下回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、您在图26上是正确的、我们将在下一个修订版的数据表上更正数据表。

    谢谢 Tuan